隐私声明 – 网站

引言

KYOCERA AVX Components Corporation(“KYOCERA AVX”或“我们”)处理以下个人数据:

  • 当前和潜在客户;
  • 各制造工厂或办公室的员工和潜在员工(求职者)、实习生和访客:
  • 代表;
  • 供应商、承包商和供货商;
  • 与我们与上述人员的关系相关的个人(例如,如果我们的客户或供应商是法人实体:法人代表、员工、联系人);
  • 其他可能访问 KYOCERA AVX 及相关网站的人员。

因此,京瓷 AVX 致力于保护您的隐私,并为我们网站的用户提供安全可靠的环境。您继续使用本网站及任何京瓷 AVX 网站,即表示您同意我们根据本隐私声明和京瓷 AVX 的数据保护协议处理您的个人数据。如果您对隐私保护有任何疑问,或不希望提供此类同意,请立即停止使用本网站。

京瓷 AVX 组件株式会社 (KYOCERA AVX Components Corporation) 及其所有京瓷 AVX 集团成员(以下简称“京瓷 AVX”或“我们”)处理所有访问京瓷 AVX 网站的人员的个人数据。当您访问京瓷 AVX 网站时,我们可能会在您索取样品、提交产品在线订单或向我们提出问题时要求您提供个人数据。因此,京瓷 AVX 致力于保护您的隐私,并为我们网站的用户提供安全可靠的环境。本隐私声明描述了我们如何处理通过京瓷 AVX 网站收集的您的个人数据,您作为数据主体的权利,以及如何就隐私相关问题联系我们的详细信息。

本隐私声明适用于 kyocera-avx.com 网站以及其他可通过互联网访问的 KYOCERA AVX 品牌网站和/或包含本政策的服务。我们的网站可能包含指向其他第三方网站的链接。KYOCERA AVX 对 KYOCERA AVX 网站内链接的任何或所有第三方网站的隐私政策概不负责。离开我们的网站后,您应该查看第三方网站适用的隐私声明。

A. 关于 KYOCERA AVX 的信息

控制者的名称和联系方式

京瓷 AVX 零部件公司
AVX大道一号
Fountain Inn,SC 29644
美国
quiry@kyocera-avx.com

+1 (864) 967-2150

控制者企业数据保护官的联系方式

马克·博利厄
由 KYOCERA AVX Components Corporation 转交
dpo.avx@kyocera-avx.com

+1 (864)228 4544

您也可以拨打 1-800-459-6713 联系 KYOCERA AVX(免费)。

KAVX 在欧盟的代表是 AVX Interconnect Europe GmbH,地址为 Benjamin-Fox-Strasse 1, 57518 Betzdorf, 德国。

B. 处理您的个人数据的目的和方式
1. 商业活动和专业实践

我们可能要求提供的个人数据可能包括您的姓名、电子邮件、电话号码、送货/账单地址、电话(如果有)。

您的个人数据将通过收集、记录、组织、构建、存储、调整或更改、检索、咨询、使用、通过传输、传播或以其他方式披露、调整或组合、限制、删除或销毁的方式进行处理,仅用于 KYOCERA AVX 的商业目的/合法利益,包括:

  • 建立、管理或终止与 KYOCERA AVX 的销售或购买关系;
  • 处理付款;
  • 建立信用或信用额度;
  • 收取 KYOCERA AVX 的未付款项;
  • 验证保险;
  • 评估商业声誉和能力;
  • 核实法律法规的遵守情况;
  • 验证是否遵守 KYOCERA AVX 道德政策和其他政策;
  • 验证采取行动或发布命令的授权;
  • 评估培训和技能
  • 防止欺诈和安全;以及
  • 促进 KYOCERA AVX 产品或服务的销售。

KYOCERA AVX 不参与自动决策或分析来评估与自然人有关的某些个人方面,特别是分析或预测有关自然人的工作表现、经济状况、健康、个人喜好、兴趣、可靠性、行为、位置或动作的方面;

如果 (i) KYOCERA AVX 受到传票、法院命令或其他法律程序的强制要求,(ii) KYOCERA AVX 必须这样做才能遵守法律、法规、规则或条例(包括信用卡规则),(iii) KYOCERA AVX 真诚地相信披露对于防止人身伤害或财务损失或报告涉嫌非法活动或防止其任何制造设施或办公室遭受损失或损坏是必要的,或者隐私法允许披露个人数据,则 KYOCERA AVX 可能会向执法部门、政府官员、监管机构或参与仲裁、诉讼或调查程序的第三方披露此类信息。如果 KYOCERA AVX 真诚地相信披露对于遵守适用法律或受约束的法律义务是必要的,或者隐私法允许披露个人数据,则 KYOCERA AVX 将响应此类请求披露个人数据。此外,如果发生合并、收购、重组、破产或其他类似事件,KYOCERA AVX 所拥有的任何信息可能会转移给 KYOCERA AVX 的继承人或受让人。

2. 员工

KYOCERA AVX 处理公司现任员工的个人数据,这些员工可能使用 KYOCERA AVX 网站访问信息、提交报告或参加培训。具体而言,我们处理个人数据用于招聘、履行雇佣合同、管理和组织职责、在工作场所推行不分肤色的任人唯贤制度、KYOCERA AVX 的健康和安全,以及保护我们、客户或第三方利益相关者的财产。

如果您是 KYOCERA AVX 的员工,并且想要了解我们处理的信息的更多信息,您可以联系当地的人力资源部门或在 KAVXNet 上查看。

3. 潜在雇员或承包商

KYOCERA AVX 处理申请 KYOCERA AVX 职位或寻求成为 KYOCERA AVX 第三方独立承包商的个人的个人数据。具体而言,我们会处理潜在员工的信息,以进行申请流程或承包商审核流程,例如审核申请和进行面试。此外,这些信息将保存一年。1 除非个人或承包商在此之前提出删除此类信息的具体请求,否则在收到后将不再提供此类信息。如果个人正在申请集团其他成员的工作或独立承包商职位,则京瓷 AVX

4. 在线服务

KYOCERA AVX 致力于为您提供愉悦的客户体验。在线订单查询表单方便您随时查询更多产品信息。我们会处理收集的个人数据,以便与您沟通。然而,如果您未能提供所需的个人数据,可能会影响我们与您沟通的顺利进行。

此外,京瓷 AVX 公司网站会自动收集某些使用信息,例如访问网站及其区域的访客数量和频率。每当您访问或与我们的网站互动时,我们的服务提供商可能会使用各种技术自动或被动收集有关如何访问和使用网站的信息。我们将此类信息称为流量数据。流量数据可能包括浏览器类型、用于访问网站的设备类型、用户浏览时间、地理数据、分配的用于识别此类设备的唯一编号、操作系统、应用程序版本、通过网站的点击路径、您对网站上的功能或应用程序的使用以及其他非个人数据。此类信息可帮助我们改进网站、产品和服务。流量数据通常不具有身份识别性,但如果我们可以将其与您作为可识别的个人联系起来,我们会将其视为个人数据。根据您所在的司法管辖区,某些适用的隐私法可能会将某些流量数据视为个人数据。

KYOCERA AVX 网站上传输的所有信息都是保密的,未经您的同意不会出售、授权或提供给任何第三方。

披露您的个人资料

如果 (i) KYOCERA AVX 受到传票、法院命令或其他法律程序的强制要求,(ii) KYOCERA AVX 必须这样做才能遵守法律、法规、规则或条例(包括信用卡规则),(iii) KYOCERA AVX 真诚地相信披露对于防止人身伤害或财务损失或报告涉嫌非法活动是必要的,或者隐私法允许披露个人数据,则 KYOCERA AVX 可能会向执法部门、政府官员或与 KYOCERA AVX 参与诉讼的第三方披露您的个人数据。KYOCERA AVX 仅会在响应此类请求时披露个人数据,前提是 KYOCERA AVX 真诚地相信这样做对于遵守适用法律或受约束的法律义务是必要的,或者隐私法允许披露个人数据。此外,如果发生合并、收购、重组、破产或其他类似事件,KYOCERA AVX 所拥有的任何信息可能会转移给 KYOCERA AVX 的继承人或受让人。

C. 信息的国际传输

我们的总部位于美国。您的个人数据可能被我们访问或传输至位于美国的我们或位于世界其他地方的关联公司、业务合作伙伴或服务提供商。如果您位于美国境外,请注意,您提供给我们的任何信息都将被传输至美国并存储于美国。我们已根据适用的数据保护法采取适当的保护措施来保护您的个人数据,无论其在何处处理或存储。这包括执行欧盟委员会的标准合同条款,以便在公司之间传输个人信息,或将信息传输至根据适用法律被认定为对个人数据具有足够保护水平的某些国家或接收者。

请注意,由于欧盟委员会没有通过充分性决定,并且没有足够的决定,因此作为数据主体,您的数据传输到美国、中国、马来西亚、萨尔瓦多、泰国和墨西哥可能存在一些风险。适当的保障措施。 特别是,美国和中国当局实施监控计划存在一些风险,而当地相关法律规定并未授予数据主体向法院针对美国和中国当局提起诉讼的权利。

D. 个人数据的安全和保留

所有收集的数据均以电子方式存储,并采用适当的技术和组织措施及程序,以防止未经授权的访问,保持个人数据保护水平,并以正确的方式使用在线收集的个人数据。我们采用的安全措施旨在提供与处理您的个人数据的风险相适应的安全级别。

我们会出于持续的合法业务需要(例如,为了向您提供您所请求的服务,或为了遵守适用的法律、税务或会计要求)而保留您的个人数据。在这种情况下,我们会根据适用法律规定的任何时效期限和记录保留义务进行保留。

除此之外,京瓷 AVX 网站不会长期存储个人数据。信息一旦传输至京瓷 AVX 的相应接收者,其保留期限将与系统备份记录的保留期限相同。保留期限可能不定,但通常不超过一年。在此期间,通常任何人都无法访问这些信息,并且需要特殊程序才能重新获取任何个人信息。

E. 您的权利和选择

根据您所在的位置并遵守适用法律,您可能拥有以下数据保护权利:

  • 您可以更正和更新您在我们这里的个人数据或帐户;
  • 如果相关或提供,您可以更改订阅和新闻通讯的选择;
  • 我们所有时事通讯和新闻材料的“退出”说明均包含在每期杂志中;
  • 您可以要求查看 KYOCERA AVX 持有的您的个人数据。这包括处理目的、处理的个人数据类别、已接收或将接收个人数据的接收者或接收者类别等信息。您还可以要求获取您的个人数据副本;
  • 您可以限制未来对您个人数据的处理;
  • 如果您的个人数据不再需要,或者您已撤回同意,您可以要求我们删除您的个人数据。除非存在豁免情况,否则我们有义务立即删除您的个人数据;
  • 您有权以结构化、常用和机器可读的格式接收您的个人数据;
  • 当我们出于合法利益的目的处理您的个人数据时,您有权提出异议。如果您提出异议,我们将不再处理您的个人数据,除非我们能够证明该处理具有超越您的利益、权利和自由的令人信服的合法理由,或为了确立、行使或辩护法律诉求而需要这样做;
  • 如果您的同意是我们收集、存储或以其他方式处理您个人数据的基础,您可以撤回您的同意。撤回前进行的数据处理仍然有效;
    您可以向数据保护机构投诉我们收集和使用您的个人数据的行为。如需了解更多信息,请联系您当地的数据保护机构。

请使用上述联系方式以书面形式联系公司数据隐私官。另请注意,如果我们无法收集您的个人数据,我们可能无法向您提供某些产品和服务。

F. 美国居民特别信息

目前,各种浏览器(包括 Internet Explorer、Firefox 和 Safari)都提供“不跟踪”或“DNT”选项,该选项依赖于称为 DNT 标头的技术,该技术向用户访问的网站发送有关以下内容的信号:用户的浏览器 DNT 首选项设置。 我们目前不承诺对有关我们提供的网站的浏览器 DNT 信号做出响应,部分原因是行业组织尚未为 DNT、技术公司或监管机构采用通用行业标准,包括没有一致的解释用户意图的标准。 我们将采取任何此类浏览器信号所要求的加州消费者隐私法案(“CCPA”)所需的所有步骤。

a. 加州消费者隐私权法案(“CCPA”)和加州隐私权法案(“CPRA”)

根据 CCPA,加州居民对其个人身份信息享有某些权利。 如果您想在 1 年 2020 月 XNUMX 日或之后行使这些权利,请使用下面本节中列出的电子邮件地址或免费电话号码与我们联系。 根据 CCPA 的规定,在提供所要求的信息之前,我们可能会要求您提供信息以验证您的身份。 我们可能需要一些时间来回复您的请求,但我们会在 CCPA 的要求范围内这样做。

本隐私声明披露了我们向您收集的个人数据及其用途。根据 CCPA 的规定,我们不会出售您的个人数据。

根据《加州居民和受 ...

  • 更正不准确的个人信息的权利;
  • 限制使用和披露敏感个人信息的权利;
  • 选择退出自动决策技术的权利;
  • 获取有关自动化决策的信息。

您可以使用 A 部分中的联系方式联系我们,行使您的 CPRA 权利。

b. 您的权利和选择:

作为美国消费者,并受美国隐私法的某些限制,除了上述第 4 节中的权利外,您还拥有以下权利:

  1. 选择退出销售或共享的权利。 您可以选择退出定向广告和任何相关的数据销售或共享。
  2. 要求删除的权利。 我们将删除或假名化您的个人数据,并指示我们的服务提供商在《加州消费者隐私法》或任何其他全球法规规定的范围内从其记录中删除您的个人数据。请注意,以下一项或多项例外情况可能会导致我们拒绝您的删除请求:
    • 完成我们收集个人身份信息的交易,提供您请求的商品或服务,在我们与您持续的业务关系范围内采取合理预期的行动,或以其他方式履行我们与您的合同。
    • 检测安全事件,防范恶意,欺骗,欺诈或非法活动,或起诉应对此类事件负责的人。
    • 调试产品以识别和修复损害现有预期功能的错误。
    • 根据您与我们的关系,仅允许内部使用合理地符合消费者期望的内部使用。
    • 遵守法律义务。
    • 使该信息的其他内部合法用途与您提供该信息的环境相兼容。
  3. 免受歧视的权利。 我们不会因您行使《加州消费者隐私法》(CCPA) 赋予您的任何权利而歧视您。请注意,在某些情况下,我们可能会向您收取不同的价格或费率,或提供不同级别或质量的商品或服务,前提是该差异与您的个人数据为我们提供的价值合理相关。

    我们聘请某些值得信赖的第三方来执行功能并向我们提供服务,包括托管和维护、错误监控、调试性能监控、计费、客户关系、数据库存储和管理以及直接营销活动。 我们可能会与这些第三方共享您的个人身份信息,但仅限于执行这些功能和提供此类服务所需的范围。 我们还要求这些第三方维护他们代表我们处理的个人身份信息的隐私和安全。

  4. 内华达州居民的特别信息。 根据内华达州法律,您可以指示运营互联网网站的企业不得出售其已收集或即将收集的您的某些个人数据。根据内华达州法律,京瓷 AVX 不会出售您的个人数据。如需了解更多关于我们如何处理和共享您的个人数据或您在内华达州法律下的权利的信息,请联系我们 DPO.AVX@kyocera-avx.com.
G. 致美国以外国家居民的通知

请咨询您的法律顾问,了解您在适用法律法规下享有的隐私权。我们的总部位于美国。您的个人信息可能会被我们访问,或被传输至我们位于美国境内的机构,或传输至我们在世界其他地方的关联公司、业务合作伙伴或服务提供商。2 如果您位于美国境外,请注意,您向我们提供的任何信息都将被传输至美国并存储于美国。无论个人信息在何处处理或存储,我们均将根据本隐私声明保护您的隐私和安全。您可以通过联系京瓷 AVX 公司数据保护官 (DPO) 获取有关传输保障措施以及任何其他相关传输信息,地址为: DPO.AVX@kyocera-avx.com.

请注意,由于欧盟委员会尚未做出充分性决定,且缺乏适当的保障措施,将数据传输至美国、中国、马来西亚、萨尔瓦多、泰国和墨西哥(或其他未被欧盟委员会认定为提供充分保护的国家,该名单可能会不时修订),对您作为数据主体而言可能存在一定风险。尤其值得一提的是,美国和中国当局实施监控计划存在一定风险,而当地相关法律规定并未赋予数据主体在法庭上对美国和中国当局提起诉讼的权利。

如果您是大韩民国(“韩国”)居民,则以下规定也适用:

  1. 信息主体根据韩国个人信息保护法等相关法律法规,可以向京瓷AVX行使个人信息查看、修改、删除、停止处理等个人信息保护相关权利。
  2. 第1款规定的权利的行使,也可以通过信息主体的法定代表人或授权人进行。但此时,信息主体必须根据韩国《个人信息保护法实施条例》向KYOCERA AVX提交委托书。
  3. KYOCERA AVX将根据韩国个人信息保护法等相关法律法规,立即对信息主体行使权利采取措施。
    1. KYOCERA AVX 原则上将在达到处理个人信息的目的或个人信息不再需要时立即销毁个人信息
    2. KYOCERA AVX 在销毁或删除个人信息时,会采取措施使其无法恢复或复制
    3. 如果 KYOCERA AVX 需要存储个人信息而不销毁它,KYOCERA AVX 将把此类个人信息或个人信息文件与其他个人信息分开存储和管理。
    4. 销毁个人信息的程序和方法如下:
      1. 销毁程序:KYOCERA AVX 选择发生销毁事由的个人信息,并在个人信息保护负责人的批准下销毁或删除该个人信息。
      2. 销毁方式:如果要销毁或删除的个人信息是电磁文件形式,KYOCERA AVX 将以无法恢复的方式永久删除,如果是其他记录、印刷品、文件或其他存储介质,KYOCERA AVX 将销毁或焚化它。
H. Bar 关于人工智能训练或使用

除非您和 KYOCERA AVX 双方以书面形式明确同意,否则您和 KYOCERA AVX 均不得在任何系统、模型或架构(例如任何生成人工智能(无论是公共的还是私人的)或大型语言模型(包括任何类似或取代技术)中使用、部署、提供、输入、连接、发布和/或传播您的个人数据(无论是标记为此类还是口头披露)以使用、训练、调整或部署此类系统、模型或架构或用于任何其他目的。

一、本隐私声明的更新

本隐私声明最后修改于25年2025月XNUMX日。

我们可能会定期更新我们的政策。 在这种情况下,我们将通过在网站上宣布更改或根据情况采取我们认为适当的其他行动来发布这些更改,包括但不限于在网站上发布本声明的修订版本,以便您我们将始终知道我们收集哪些信息、我们可能如何使用这些信息以及我们是否会将其透露给任何人。 对本通知的任何更改将在发布修订后的政策后生效。 通过在此类更改后使用本网站,将有可能访问此类修订后的通知。 如果您不同意本声明的全部或部分条款,请不要继续使用该网站,因为本声明可能会定期修改全部或部分内容。

1 如果保加利亚法律适用,则未经数据主体同意,申请将保留不超过六个月。
2 有关 KAVX 位置的完整列表,请访问 KAVX 网站 https://www.kyocera-avx.com/about/#locations