媒体报道

叠层陶瓷电容器对开关电源的影响

叠层陶瓷电容器对开关电源的影响

摘要:如今的工程师不断面临着如何提供更高功率密度电源的挑战,以满足日益增长的电子设备对功率的需求。并非所有现代电子设备都需要更高的功率密度。但可以肯定的是,无论如何,在重量和体积相同甚至更小的情况下,如何从电源中获取更多功率,几乎是设计界的普遍追求。堆叠式电容器的优势:更低的等效串联电阻 (ESR)、更小的电感、更高的功率密度、更佳的散热性能。阅读《电源系统设计》上的完整文章。

了解更多

通过嵌入超薄电容器来减少电路板表面积并提高射频性能

通过嵌入超薄电容器来减少电路板表面积并提高射频性能

电路板空间限制正在推动更小的元件和更高的元件密度,同时保持或提高宽带性能。业界已尝试通过将元件嵌入电路板材料本身来适应电路板限制。尽管许多无源元件的设计具有最小的零件高度,但传统电容器是较厚的元件,这使得它们不适合嵌入式解决方案。本研究重点介绍金属氧化物硅 (MOS) 电容器技术,以及这些电容器如何成为嵌入式应用的理想选择,并有助于提高高频性能。EverythingRF 2024 年 XNUMX 月

了解更多

如何去除未接地表面贴装器件的多余热量

摘要:未接地的元件没有内置的散热路径。在高密度电路板上,这会导致局部过热,从而降低元件的寿命和功能。本研究将探讨使用导热管对元件进行电气隔离,同时提供通往地线的热传导路径。任何电路都会产生热量,这有时需要复杂或昂贵的散热管理方案。在电子行业,元件缺乏接地路径来散发热量是一个长期存在的问题。这些元件会导致周围环境温度升高,从而降低所有元件在较高环境温度下的使用寿命。目前存在许多解决此问题的方法,包括机械散热。

了解更多

新型电容器为低地球轨道卫星提供更好的性能、可靠性和成本平衡

摘要:低地球轨道(LEO)卫星市场持续快速变化,并受到多种趋势的驱动,其中影响最大的趋势是LEO卫星产量的显著增长。由于诸如地球观测任务等新型单星应用的扩展,以及LEO卫星星座的日益普及,终端用户对LEO卫星的需求不断增长。与地球静止轨道卫星平台相比,LEO卫星星座具有延迟更低、覆盖范围更广、可靠性更高,甚至成本更低等优势。推动LEO卫星市场增长的另一个趋势是其设计的演进。如今的LEO卫星采用了多种先进技术,从尖端半导体和先进被动元件到可直接集成到终端用户设计中的现成、经过飞行测试的子系统,应有尽有。

了解更多

约翰逊近似在电场相关材料有限元建模中的应用

约翰逊近似在电场相关材料有限元建模中的应用

约翰逊近似在有限元代码中实现,以模拟核壳微结构材料的电场依赖性。我们展示了基于 50:50 体积分数的微结构如何影响测量的有效介电常数与施加电压的关系。使用约翰逊参数 β = 1.0 × 1010 Vm5/C3(已从商用 BaTiO3 基多层陶瓷电容器 (MLCC) 中验证),我们展示了微结构以及核壳电导率的差异如何改变产生的局部场,以及这如何影响有效介电常数的电压依赖性。由导电核状材料包围的电阻壳组成的系统几乎没有或只有适度的电压依赖性,因为壳材料为大电场提供了屏蔽

了解更多

超级电容器支持微型能量收集器 IC 为 ULP 设备供电

超级电容器支持微型能量收集器 IC 为 ULP 设备供电

几种单独的电子趋势结合在一起,创建了低成本、易于实施的能源管理电路,能够对提供给小负载的收集和收集的能量进行总体电源控制。 这些电路可以显着延长为负载供电的电池的寿命或完全替代电池。 推动实用、低成本回收能源模块的趋势包括: 超低功耗 (ULP) IC 的开发 能够创建具有控制逻辑的高效超低功耗 DC-DC 转换器,从而实现智能能源测量和管理功能推出微型高容量存储设备。 本文以之前讨论 ULP IC 技术优势的工作为基础。 在这里,我们将讨论供电中的清除/收集电路的性能和特性

了解更多

射频/微波偏置 T 恤从理论到实践(微型电路)

几十年前,电路设计师在其职业生涯开始时学到的第一个实践课程也许就是使用不同值电容器的组合进行去耦的艺术。 一个好的导师会解释说,由于其物理特性,不同值的电容器最适合过滤不同的频段。 作者甚至还记得为25W降压转换器设计的去耦网络,其中包括1μF、0.1μF、0.01μF和1000pF陶瓷电容器的并联组合。 一旦元件引线足够短,网络就会表现良好! blog.Mini-Circuits.com 31 年 2023 月 XNUMX 日

了解更多

印度 LED 行业最大的故事

本土LED生态系统发展的催化剂是什么? 从印度制造、国家街道照明计划 (SLNP) 到全民负担得起的 LED 计划 Unnati Jyoti (UJALA) 计划,所有这些政府政策都为印度 LED 行业树立了新的基准。 但熟练劳动力缺乏、资金投入高、基础设施缺乏、依赖进口是印度LED产业一直面临的热点。 为了了解关键方面、政府举措的可行性以及印度如何真正成为电子系统设计和制造中心,TIMES TECH BUZZ 在其封面故事中带来了…TechTimes.2023 年 XNUMX 月的雄辩演讲

了解更多

用于国防应用的堆叠陶瓷电容器的更新

用于国防应用的堆叠陶瓷电容器的更新

针对分立 MLCC 的 MIL-PRF-32535 引发了基于 BME 技术的堆叠陶瓷电容器的讨论。 堆叠陶瓷电容器是多个分立的多层陶瓷电容器 (MLCC),端接在通用引线框架上,用于通孔或 SMT 操作。 它们具有 MLCC 技术的许多固有优势,例如低损耗材料组、低 ESR(等效串联电阻)和更高的可靠性。 开关模式电源等典型应用需要更大的电容值和电流能力。 堆叠式 MLCC 在电容范围方面与分立电解电容器技术竞争,但在电压和温度性能方面具有优势,这自然会提高其可靠性,从而使其成为国防应用的首选技术,尽管与电解电容器相比其价格更高。

了解更多

铝电解电容器性能和电路影响

铝电解电容器性能和电路影响

越来越多的应用,从太阳能转换器一直到用于高度复杂处理核心的微型电源,都开始利用铝电解电容器的优势。 铝电解也越来越多地用于满足复杂电源树应用(例如由多个电压供电的 FPGA)的小型化需求。 虽然铝电解确实也有缺点,但一些更广为人知的缺点已不再是事实,并且可以通过选择旨在克服该技术的一些传统缺点的更新组件来减少或消除其他明显的缺点。 电力系统设计 (PSD) 22 年 2022 月 XNUMX 日

了解更多

从传感器收集能量以减少维护并提高安全性

从传感器收集能量以减少维护并提高安全性

在工厂自动化和测量应用中,您可以在很多地方实施能量收集 (EH) 传感器。 例如,当前依赖物理设备检查来更新状态的远程或难以访问的应用程序可以转换为无线传感器网络,前提是附近有足够的能量可以捕获并且测量结果足以做出明智的决策。 控制设计 6 年 2022 月 XNUMX 日

了解更多

先进的电容器可实现高效能量收集

先进的电容器可实现高效能量收集

先进的钽电容器和超级电容器使先进的 IC 能够由紧凑且低成本的能量收集和清除源供电。 这些发展使得物联网应用中的免维护控制系统成为可能,从远程监控扩展到智能工业点控制器、可穿戴电子产品和位置跟踪设备。 电力电子技巧(EE World 在线资源) EE World | 电力电子技巧2022 年电力与能源效率手册 29 年 2022 月 XNUMX 日

了解更多