专为满足下一代卫星、蜂窝和宽带无线系统严苛的尺寸和可靠性要求而设计,这些高性能、超低ESR电容器在更广泛的微型和超微型尺寸范围内提供卓越的稳定性。南卡罗来纳州方廷因(2026年9月1日)——京瓷AVX,一家致力于加速技术创新并构建更美好未来的全球领先先进电子元件制造商,为其KGU系列高性能、超低ESR C0G (NP0)射频多层陶瓷片式电容器(MLCC)新增了超微型0201封装尺寸,以更好地满足通信行业不断变化的需求。为了满足关键高频电路中对具有高度可重复射频性能的紧凑型元件的持续需求,经过现场验证的KGU系列现在提供了一系列强大的射频优势。
了解更多 →产品 – 最新消息
全新AEVA和AEVB系列铝电解电容器专为严苛的工业环境而设计,采用紧凑型表面贴装封装,具有高电压、长寿命等优异性能,可可靠承受高达30g的加速度,工作温度范围为-55°C至+125°C。南卡罗来纳州方廷因(2026年8月25日)——全球领先的先进电子元器件制造商京瓷AVX致力于加速技术创新,构建更美好的未来。该公司发布了两款全新系列紧凑型抗震铝电解电容器,专为严苛的工业环境而设计。全新AEVA和AEVB系列铝电解电容器旨在克服机械应力挑战,这些挑战限制了铝电解电容器在工业应用中的使用。全新AEVA和AEVB系列铝电解电容器采用紧凑型表面贴装封装,并配备创新型塑料支撑结构,可有效提升性能,并能承受高达30g的加速度。
了解更多 →TransGuard VT系列高温车规级多层压敏电阻(MLV)可为汽车、工业和交通运输应用(包括电动乘用车和商用车、电动自行车、电动滑板车、高尔夫球车及其充电站)提供极其可靠且经济高效的瞬态电保护。南卡罗来纳州方廷因(2026年5月4日)——京瓷AVX是一家全球领先的先进电子元器件制造商,致力于加速技术创新并构建更美好的未来。该公司在其久经考验的TransGuard® VT系列产品线中新增了专为48V电源系统设计的高温车规级多层压敏电阻(MLV)。TransGuard VT系列是业内首款提供额定工作温度高达175°C的MLV产品。TransGuard VT系列高温车规级MLV采用氧化锌(ZnO)陶瓷半导体器件,将极其可靠的双向过压保护和EMI/RFI衰减功能集成于紧凑的SMT封装中。
了解更多 →全新 FFLK 系列直流滤波薄膜电容器具有高体积效率、耐用性和成本效益,提供多种尺寸、额定电压和电容值选择,在严苛的牵引应用中性能优于同类直流薄膜电容器和铝电解电容器。南卡罗来纳州方廷因(2026 年 4 月 20 日)——全球领先的先进电子元件制造商京瓷 AVX 致力于加速技术创新,构建更美好的未来。该公司发布了全新牵引级 FFLK 系列直流滤波电容器。全新牵引级 FFLK 系列直流滤波薄膜电容器旨在为严苛的直流滤波应用提供安全、可靠和长寿命的性能,适用于工业电机控制和电动汽车牵引系统等高功率、高温、高冲击等危险环境。
了解更多 →基于业界领先的BME技术,并依托30余年的研发经验,专为满足航空航天和国防市场迫切需求而设计,这些小型高电压MLCC可显著缩小元件尺寸、减轻重量、减少数量,增强耐用性,并最大限度地提高PCB布局效率。南卡罗来纳州方丹因(2026年4月13日)——京瓷AVX,一家致力于加速技术创新、构建更美好未来的全球领先先进电子元件制造商,扩展了其经过严格测试和现场验证的MIL-PRF-32535基体金属电极(BME)NP0 MLCC系列产品。该系列产品已获得美国国防后勤局(DLA)的认证,并被纳入其合格产品数据库(QPD)。此次扩展新增了封装尺寸和电容值。该系列产品基于业界领先的BME技术,并依托30余年的研发经验。
了解更多 →京瓷开始量产差分时钟晶体振荡器,实现业界领先*1 30 fs 的低相位抖动,为 AI 服务器数据通信提供低噪声、低功耗解决方案。京瓷株式会社(社长:谷本秀夫)今日宣布,将于 2026 年 1 月开始量产其“X 系列”差分时钟晶体振荡器,该系列产品实现了业界领先的 30 fs(飞秒)低相位抖动和低噪声。差分时钟晶体振荡器在 AI 服务器等领域的高速、大容量数据通信中发挥着重要作用,与标准时钟晶体振荡器相比,其具有更强的抗噪声能力。京瓷于今年 1 月开始量产“X 系列”,初始月产量为 20 万台。
了解更多 →京瓷AVX扩展了其550/560系列超宽带电容器的产品线,以更好地满足日益增长的高速、高带宽光通信系统在不断扩大的跨市场应用领域中的需求。南卡罗来纳州方廷因(2026年2月23日)——京瓷AVX是一家全球领先的先进电子元器件制造商,致力于加速技术创新并构建更美好的未来。该公司扩展了其550/560系列超宽带电容器的产品线,以更好地满足日益增长的高速、高带宽光通信系统在跨市场应用中的需求。2025年,全球光通信系统市场规模为36.87亿美元,预计到2034年将达到74.21亿美元,这在很大程度上得益于高速、高带宽数据传输应用的广泛普及,例如在线游戏和流媒体等。
了解更多 →超紧凑、超低电压:京瓷发布KC1210A系列时钟振荡器,助力下一代智能手机和可穿戴设备实现节能设计 2025年11月11日 – 京瓷株式会社(社长:谷本秀夫;以下简称“京瓷”)宣布开发出KC1210A系列时钟振荡器。该系列振荡器拥有全球最小的尺寸*1,工作电压仅为0.9V,比京瓷以往的传统时钟振荡器型号降低了约50%。目前已开始提供样品,计划于2026年夏季全面量产。 KC1210A系列 ■ 开发背景 随着智能手机和可穿戴设备功能的不断增强,包括人工智能、高速通信、大规模数据处理以及更高的功耗,电池消耗速度加快,充电频率也随之增加。为了解决这些问题,京瓷致力于研发KC1210A系列时钟振荡器,以应对日益增长的节能需求。
了解更多 →京瓷AVX是一家全球领先的先进电子元器件制造商,致力于加速技术创新,构建更美好的未来。该公司发布了一款新型LDS帽式天线和评估板,该天线和评估板专为铱星®卫星物联网应用而优化,并被指定为铱星认证天线产品,适用于铱星Certus™ 9704物联网模块。这款新型LDS帽式天线和评估板由京瓷AVX与铱星公司合作开发,并通过了铱星Certus™ 9704物联网模块的认证,其性能显著优于卫星物联网应用中常用的陶瓷贴片天线。南卡罗来纳州方廷因(2025年11月4日)——京瓷AVX是一家全球领先的先进电子元器件制造商,致力于加速技术创新,构建更美好的未来。
了解更多 →全新 KGP 系列商用级堆叠式多层陶瓷电容器 (MLCC) 旨在优化工业、替代能源和井下油气行业高频应用的性能,并支持小型化和可持续发展的大趋势。南卡罗来纳州芳泉镇(2025 年 10 月 13 日)—— 京瓷 AVX 是一家全球领先的先进电子元件制造商,致力于加速技术创新,共创美好未来。该公司推出了全新 KGP 系列商用级堆叠式电容器,适用于工业和井下油气行业的高频应用。全新商用级 KGP 系列堆叠式多层陶瓷电容器 (MLCC) 在与传统电容器相同的安装面积下,可提供更高的电容值,从而支持持续的小型化大趋势,并且采用无铅或无镉制造工艺,以支持蓬勃发展的……
了解更多 →全新 DSCC 25007 迷你 BME 堆叠电容器集高可靠性、高 CV 性能、显著节省空间和重量以及 100% 标准的 A 组测试于一体,可满足军事和航空航天行业的需求。南卡罗来纳州 FOUNTAIN INN(8 年 2025 月 25007 日)—— KYOCERA AVX 是一家全球领先的先进电子元件制造商,致力于加速技术创新和构建更美好的未来。该公司发布了全新 DSCC 7 迷你 BME 堆叠电容器——配备贱金属电极 (BME) 并经过 100% A 组测试的微型高 CV 堆叠 XXNUMXR 电容器。这些电容器旨在满足在极端工作条件和恶劣环境下工作的高可靠性军事、航空航天和空间应用中对紧凑轻巧的高 CV SMT 电容器日益增长的需求,这些电容器经过全面测试且可追溯。
了解更多 →京瓷 5908 系列 | 推进高速连接 创新屏蔽板对板连接器,提供可靠的 EMI 保护 京瓷公司(总裁:谷本秀夫)开发了 0.4 毫米间距 5908 系列板对板连接器,这是其产品线中第一款采用全屏蔽结构的产品。该产品通过抑制电磁干扰来增强 EMI 特性并支持高速传输,于 7 月 31 日星期四开始销售。 2025 5908 系列连接器 随着通信和信息处理技术的进步,智能手机和智能手表等设备需要越来越复杂的连接器。提高高速传输过程中的 EMI 特性已成为这些应用面临的重大挑战。京瓷通过在 0.4 毫米间距 5908 系列板对板连接器中引入全屏蔽结构来应对这一挑战,这有效地
了解更多 →全新 9288-000 系列连接器可实现快速、便捷且免工具的现场端接;建立持久、可靠、高完整性的连接;并在照明和工业应用中提供卓越的电气和机械性能。南卡罗来纳州 FOUNTAIN INN(7 年 2025 月 9288 日)—— KYOCERA AVX,一家全球领先的先进电子元件制造商,致力于加速技术创新,共创更美好的未来,现已推出全新 000-9288 系列无极性线对线 (WTW) 和线对板 (WTB) 连接器,适用于照明和工业应用。这些独特的两件式连接器通过两个相同的对接半体实现 WTW 端接,从而简化了物料清单 (BOM),并通过其中一个半体和一个 SMT 版本实现 WTB 端接。全新 000-XNUMX 系列无极性连接器的两个半体均采用橙色或白色玻璃填充 PBT 绝缘体,并配备塑料锁扣,用于
了解更多 →全新 6780-000 系列 IP20 T1 工业单对以太网 (SPE) 连接器和电缆组件显著节省空间和重量,还能帮助降低系统复杂性和成本,并提高工业自动化、传感器和执行器网络、智能电网以及交通控制和运输系统等应用的可靠性和效率。南卡罗来纳州 FOUNTAIN INN(24 年 2025 月 6780 日)—— KYOCERA AVX,一家全球领先的先进电子元件制造商,致力于加速技术创新,共创美好未来,现已推出全新 000-20 系列 IP1 T6780 工业单对以太网 (SPE) 连接器和电缆组件。全新 000-1 系列 TXNUMX 工业 SPE 连接器旨在满足日益增长的对更小、更快速的工业以太网连接器的需求,这些连接器能够提供持续通信并简化网络。
了解更多 →全新 DB0402 3dB 90° 混合耦合器旨在促进各细分市场高频无线系统的持续演进,其微型、低调的外形尺寸与自动化装配兼容,可提供可重复的高频性能和连续的功率处理能力。南卡罗来纳州 FOUNTAIN INN(1 年 2025 月 3 日)—— 京瓷 AVX 是一家全球领先的先进电子元件制造商,致力于加速技术创新,共创美好未来。该公司推出了一系列全新的集成薄膜 (ITF) 混合耦合器,旨在促进工业、汽车、电信和遥测应用中高频无线系统的持续演进。混合耦合器是一种特殊的四端口定向耦合器,可将输入信号分成两个相差 90° 的等幅 XNUMXdB 输出。许多产品还支持性能监控。
了解更多 →全新 9155-900 系列 2.5 毫米间距垂直插接电池连接器为工业、汽车、数据通信、家用电器和消费电子市场的工程师提供坚固、可靠且用户友好的电源连接解决方案。南卡罗来纳州 FOUNTAIN INN(24 年 2025 月 9155 日)—— KYOCERA AVX 是一家全球领先的先进电子元件制造商,致力于加速技术创新,共创更美好的未来。该公司推出全新 900-2.5 系列 9155 毫米间距垂直插接电池连接器,进一步扩展了其行业领先的标准电池连接器产品系列。全新 900-2.5 系列 XNUMX 毫米间距垂直插接电池连接器采用独特的接触几何形状,当模块、电池组、插接连接器或 PCB 垂直推入到位时,其接触点会清晰地偏转,从而实现完全垂直接触,且不会造成接触损坏的风险。传统的直角
了解更多 →