目前,无源电子元件的抗辐射性能研究尚不充分,通常被认为对电离环境不敏感,或不用于抗辐射应用。这种认知的缺乏减缓了相对较新的技术在航天、核能、军事和其他涉及电离辐射环境的应用领域的应用,包括聚合物钽电容器,这种电容器具有高能量密度、低串联电阻和稳定的电气参数。为了进一步研究用于这些应用的无源电子元件,不仅要关注电离辐射剂量,还要关注辐射类型。直接电离辐射和间接电离辐射的影响可能有所不同,并且每类都有进一步的分类。直接电离辐射由带电粒子组成,
了解更多 →技术文章/白皮书
优化物联网设备以实现GEO NB-NTN混合连接 与Telefonica Germany、Viasat和Skylo合作撰写 摘要:技术创新的引入总是充满交付周期,行业需要经历“学习曲线”,以了解如何最好地利用新功能并将其集成到可行且盈利的产品或服务中。本白皮书介绍了设计和优化用于窄带非地面网络 (NB-NTN) 的物联网设备所涉及的技术方面。这是一种标准化的5G技术,它采用地面窄带物联网 (NB-IoT) 协议,通过轨道卫星将远程、受限的物联网设备连接到地面蜂窝网络。特别关注旨在通过地球静止轨道 (GEO) 卫星和地面网络进行通信的服务。许多主题将
了解更多 →纹波电流:一项日益重要的测试,用于补充设计考量 作者:Vincent Mao、Joe Hock、Caleb Winfrey 摘要:随着电动汽车 (EV)、可再生能源以及更小、更强大、更高效的片上系统 (SOC) 的出现,世界正朝着电气化方向发展,因为不同环境下的信号和电源完整性都备受关注。纹波电流测试通常需要评估器件在高于室温 20°C 的温度下的性能。本概述重点介绍用于涵盖从信号完整性到微波/射频应用的三个 ESR 等级(分别为低、中、高)的测试设置。我们介绍了初步结果和数据收集与分析程序,以及对已安装部件性能影响的考虑因素。此外,还讨论了当前面临的挑战。
了解更多 →DCDC 和 OBC 应用中的 C0G 高压 MLCC 作者:Robert Lu 摘要:本白皮书讨论了与薄膜电容器相比,C0G 高压 MLCC 的优势。为谐振电路选择合适的谐振电容器时,电容稳定性是一个关键因素。温度、电压和频率波动的变化应尽可能小。虽然薄膜电容器为某些应用提供了良好的选择,但 MLCC 技术的进步提高了其他电容器电介质的性能。在 DC-DC/OBC 应用中,与薄膜电容器相比,C0G 高压 MLCC 可以代表更合适的选择,可保持电容随温度变化最小,并在高频下保持低损耗因数。
了解更多 →评估钽电容器在电子雷管应用中的优势 作者:John Lee 摘要:电子雷管通过精确控制爆炸时间、提高安全性和提高效率,彻底改变了爆炸应用。由于电容器在电子雷管中是不可或缺的,因此选择正确的电容器对于确保系统的稳健性至关重要。钽 (MnO2) 电容器的出现改变了游戏规则。钽电容器具有出色的电气特性和强大的可靠性,使其适用于电子雷管应用。本白皮书深入探讨了选择电容器的基本参数,重点介绍了集成钽电容器的优势。电子雷管是用于引发炸药的装置。与传统的基于引信的雷管不同,电子雷管可在各种采矿、建筑、
了解更多 →小型陶瓷芯片天线实现物联网卫星连接 – 案例研究作者:Maria El Bacha 和 Carmen Redondo (KYOCERA AVX) | Brett Collis (EchoStar Mobile) 摘要:对卫星通信的传统看法常常让人联想到促进单向通信的大型天线。然而,随着物联网卫星技术的发展,双向通信和紧凑型嵌入式天线已变得可行,彻底改变了远程和充满挑战的环境中的连接。本文探讨了 EchoStar Mobile LoRaWAN® 通过卫星的功能,强调了双向通信的潜力以及 KYOCERA AVX 小芯片嵌入式天线在物联网设备中的集成。通过案例研究,我们展示了该天线解决方案在实际应用中的功能和有效性,展示了它们在推进物联网卫星方面的作用
了解更多 →适用于照明应用的卡边缘连接器 作者:Raul Saucedo 摘要:50 多年来,PCB 边缘连接电路卡一直是台式机和服务器计算机的中流砥柱。具有大量卡缘插槽的背板和主板的传统布置允许在快速发展的行业中进行配置和扩展。自然的结果是边缘卡连接器技术的发展,重点是更高的接触密度和改进的电气性能,以尝试最大限度地提高速度和吞吐量。最近,随着 LED 成为高效照明的主要来源,卡缘连接器在固态照明 (SSL) 领域扮演了新的角色。 LED 照明可分为两大类:
了解更多 →医疗设备 PCB 连接器 作者:Ajay Saini 摘要:“医疗设备”一词涵盖了广泛的电气设备,从小型植入式刺激器到房间大小的 MRI 机器。根据可能的故障模式的安全影响,该设备通常分为三类。 I 类设备对用户造成伤害的可能性最小,而且设计通常更简单。 47% 的医疗器械属于此类,其中 95% 不受任何特殊监管。一旦出现明显的安全问题,该设备就会提升至 II 级状态。 III 类设备需要最严格的审查,并受到严格的监管监督,因此将它们归入一类
了解更多 →适用于 DC-DC 转换器应用的表面贴装电容器 作者:Naotaka Hata 摘要:钽电容器、聚合物电容器、陶瓷电容器、薄膜电容器和铝电容器均具有不同的操作和性能特性。在设计 DC-DC 转换器时选择合适的电容器需要仔细了解这些差异。与电源的高压前端连接通常依赖于铝电容器,而中间降压通常倾向于钽和陶瓷系列,以利用体积效率。最终的负载去耦和旁路电容器通常出现在陶瓷和薄膜系列中。表面贴装 (SMD) 电容器可以使用多种不同的技术构建,以实现一系列电压容差、大电容和寄生器件特性。如图1所示,
了解更多 →激光直接成型 (LDS):射频应用的工作原理和优点 作者:Youssef Laamimat 摘要:电子设备的日益普及给众多行业和市场带来了挑战。 为了满足行业对更轻、更紧凑组件的需求,LDS 成为了绝佳的选择。 此外,它还加速了原型生产并简化了上市时间。 激光直接成型 (LDS) 技术是一种革命性方法,提供了一种简化且高效的流程,可在多种基材上创建复杂的 3D 电路。 当需要更多曲线或可用的 3D 体积较少时,LDS 技术是理想选择。 在天线等射频应用中,这允许制造高度复杂的设计,降低将天线置于设备外部的组装成本,
了解更多 →电力薄膜电容器的受控自愈 作者:Kevin Cho 摘要:在电动火车和太阳能电网等高电压、高能量应用中,电容器的安全性和可靠性至关重要。 灾难性故障以及相关的爆炸或火灾是不可接受的。 同样重要的是,使用寿命和优化正常运行时间的可预测性对于产品的成功至关重要。 具有受控自愈功能的薄膜电容器是应对这些挑战的理想解决方案,并且可以提供各种尺寸和技术规格。 本白皮书讨论了铝电解电容器和金属薄膜电容器之间的区别,然后考虑薄膜电容器的一些独特优势和金属化薄膜电容器的自愈特性。
了解更多 →乙腈超级电容器的安全注意事项 作者:Akihiro Kado 摘要:超级电容器设计和制造的进步使其成为需要高功率密度输出的电源和备用系统的主要组件。 超级电容器现已成为现代电子设计许多领域的常见元件。 它们弥合了用于高密度能量存储的电池和电子电容器之间的重要差距,以实现本地电源稳定和解耦。 超级电容器具有在短时间内提供大量电力的独特能力。 因此,它们在电动汽车、不间断电源和数据存储设备等应用中找到了用武之地。 已经开发出多种超级电容器结构和材料,
了解更多 →钽聚合物电容器的辐射耐受性 作者:Krystof Adamek 摘要:富含电离辐射的环境给电子元件带来了特别困难的功能挑战。 航天器、核反应堆、粒子加速器和强化军事设备(仅举几个例子)要求其电气系统即使在高能粒子、光子、电子、中子、质子等存在的情况下也能正确运行。 这种辐射以两种方式对电子设备产生不利影响:从根本上损坏构成材料,并产生可能妨碍功能的瞬态电信号。 半导体和其他有源器件中辐射引起的故障的机制已经得到充分研究,并且已经开发出克服或预防这些故障的方法。 另一方面,电感器、电阻器和电容器等无源器件
了解更多 →超级电容器在功率受限备份中的优势 作者:Johnson Jiang 摘要:在大多数储能场景中,功率密度和能量密度之间的权衡很快就成为人们关注的焦点。 这在汽车行业得到了最好的体现,其中功率密度直接转化为加速和驾驶性能,而能量密度则转化为一箱油箱或电动汽车在单个充电周期可实现的总里程。 从可穿戴电子产品到大学校园的微电网,几乎所有应用都是如此。 KYOCERA AVX 的这份白皮书将探讨超级电容器、电路级、不间断电源和微电网考虑因素的优势,以及使其成为比传统电容器更可靠的选择的优势
了解更多 →钽和氧化铌电容器的故障模式比较 作者:George 张 摘要:汽车行业已经高度依赖先进的传感和计算。 从二十世纪中叶开始,致密、可靠且稳定的电容器的发展在推动高速计算和高性能电子学方面发挥了重要作用。 对这些电容器的要求大幅增加,要求耐高温、恶劣环境下的可靠性以及不断降低的寄生参数,例如等效串联电阻 (ESR) 和电感 (ESL)。 钽和铌氧化物电容器是满足这些要求的两个最引人注目的竞争者。 尽管结构相似,但它们的故障模式有细微差别,需要仔细理解才能确保特定应用的成功设计。
了解更多 →压敏电阻选择原则 作者:Teddy Won 摘要:压敏电阻是一种用于抑制瞬态电压以保护电子电路的电子元件。 电路中压敏电阻的行为与 TVS 二极管类似,但它们在设计、材料和结构方面完全不同。 市场上有多种压敏电阻适合各种应用,因此选择合适的压敏电阻来保护给定电路具有挑战性。 KYOCERA AVX 多层压敏电阻具有独特的高能多层结构,可提供最先进的过压电路保护以及针对 ESD、感应开关、汽车相关瞬变、NEMP、照明等引起的电压瞬变的保护。 KYOCERA AVX多层压敏电阻还在关断状态下提供 EMI/RFI 滤波,从而无需额外的 EMC
了解更多 →