评估钽电容器在电子雷管应用中的优势
作词:约翰·李
摘要:
电子雷管通过精确控制爆炸时间、提高安全性和提高效率,彻底改变了爆炸应用。由于电容器在电子雷管中是不可或缺的,因此选择正确的电容器对于确保系统的稳健性至关重要。钽 (MnO2) 电容器的出现改变了游戏规则。钽电容器具有出色的电气特性和强大的可靠性,使其适合电子雷管应用。本白皮书深入探讨了选择电容器的基本参数,重点介绍了集成钽电容器的优势。
电子雷管是用于引发炸药的装置。与传统的基于引信的雷管不同,电子雷管可在各种采矿、建筑和国防应用中提供精确的定时、更高的安全性和更高的性能。它们采用复杂的电子电路设计,需要一致的电力传输才能有效运行。与机械或化学起爆雷管(雷管)不同,电子雷管可提供微秒精度。精度的提高可实现更好的破碎效果、更低的地面振动并提高安全性。延迟时间可以编程到雷管中,为不同的爆破场景提供灵活性。电源提供的持续能量最大限度地减少了失火的可能性。消除外部引线并提供远程引爆功能可降低人员面临的风险。
下载技术论文
电子雷管通过精确控制爆炸时间、提高安全性和提高效率,彻底改变了爆炸应用。由于电容器在电子雷管中是不可或缺的,因此选择正确的电容器对于确保系统的稳健性至关重要。钽 (MnO2) 电容器的出现改变了游戏规则。钽电容器具有出色的电气特性和强大的可靠性,使其适合电子雷管应用。本白皮书深入探讨了选择电容器的基本参数,重点介绍了集成钽电容器的优势。
电子雷管是用于引发炸药的装置。与传统的基于引信的雷管不同,电子雷管可在各种采矿、建筑和国防应用中提供精确的定时、更高的安全性和更高的性能。它们采用复杂的电子电路设计,需要一致的电力传输才能有效运行。与机械或化学起爆雷管(雷管)不同,电子雷管可提供微秒精度。精度的提高可实现更好的破碎效果、更低的地面振动并提高安全性。延迟时间可以编程到雷管中,为不同的爆破场景提供灵活性。电源提供的持续能量最大限度地减少了失火的可能性。消除外部引线并提供远程引爆功能可降低人员面临的风险。