京瓷 AVX 芯片天线助力 SiP 市场蓬勃发展
KYOCERA AVX 提供极其紧凑和高性能的板载多协议 2.4GHz 天线,旨在帮助客户满足利用 SiP 模块的大众市场应用中具有挑战性的小型化、性能和成本优化需求。
南卡罗来纳州喷泉客栈(12 年 2025 月 2.4 日)—— KYOCERA AVX 是全球领先的先进电子元件制造商,致力于加速技术创新和建设更美好的未来,提供各种极其紧凑和高性能的内部、板载、多协议、XNUMXGHz 天线,非常适合用于系统级封装 (SiP) 应用 — — 对此类应用的需求正在激增。
SiP 模块在单个微型芯片载体封装中集成了多个功能各异的集成电路 (IC),通常还包含多个硅片和无源元件。它们能够执行电子系统的大部分(甚至全部)功能,包括处理、存储和其他专用功能。由于其体积小巧、灵活、高性能以及简化的组装方式,SiP 模块广泛应用于那些对小型化、性能和成本优化要求极高的行业,从而缩短了设计周期并加快了产品上市速度。5G 移动和可穿戴设备、高性能计算 (HPC)、人工智能 (AI)、物联网 (IoT) 和自动驾驶汽车行业的持续增长,正在推动 SiP 市场显著增长。15.36 年,SiP 市场规模达到 2023 亿美元,而 XNUMX 年 SiP 市场规模达到 XNUMX 亿美元。 预计到 35.20 年将增长一倍以上,达到 2031 亿美元.
京瓷 AVX 提供一系列极小巧、轻便、高性能、经过实验室和现场测试及验证的板载多协议 2.4GHz 天线,这些天线易于部署,并针对采用 SiP 模块的成本敏感、空间受限的大众市场应用进行了优化。这些解决方案均符合 RoHS 标准,采用卷带封装,可实现自动拾放组装,并包含:
- 1001312 Wi-Fi/蓝牙/Zigbee/Matter 陶瓷天线这款线性极化陶瓷天线效率高达 62%,峰值增益高达 1.88dBi,并具备卓越的射频场抑制能力,采用 2.0 x 1.2 x 0.55mm(长 x 宽 x 高)的微型 SMT 封装,重量仅为 0.003g。它支持 2,400–2,485MHz 频段,并支持 6.0–8.5GHz 的超宽带 (UWB) 应用配置,目前提供 A 系列汽车版本(A1001312)以及。
- 9005868 2.4GHz角片天线这款线性极化芯片天线支持 Wi-Fi、蓝牙、低功耗蓝牙 (BLE)、Zigbee、WLAN、ISM 和 Matter 协议,并专为角落放置而设计,不同于其他芯片天线通常设计为放置在 PCB 边缘中间。这使其成为小型 PCB 应用的理想解决方案。9005868 天线具有全向辐射模式,效率高达 72%,峰值增益高达 4.0dBi,射频场抑制性能卓越,采用目前市场上最小、最轻、最薄的 SMT 封装之一,尺寸仅为 1.0 x 0.58 x 0.35 毫米(长 x 宽 x 高),重量仅为 0.0009 克。其额定工作温度范围为 -55°C 至 +125°C,凭借其严格的公差,与传统陶瓷芯片天线相比,其在温度范围内表现出卓越的可靠性和可重复性,并且还提供 A 系列汽车版本(A9005868).
- 9001978 超小型 2.4GHz 芯片天线这款线性极化芯片天线旨在以小巧纤薄的设计提供高功能性、多功能性和高性能。它采用目前市场上最小、最轻、最薄的SMT封装之一,尺寸仅为1.00 x 0.55 x 0.40(长 x 宽 x 高),重量不到0.001克,支持2,400–2,485MHz频段协议,包括蓝牙、Zigbee和Matter,此外还支持6.0–8.5GHz的UWB配置和2.4/5.0GHz双频Wi-Fi应用。它也适用于A系列汽车电子。 蓝牙, UWB和 双频Wi-Fi 符合 AEC-200 标准。该天线在 65–3.0MHz 应用中表现出高效率 (2,400%) 和 2,485dBi 峰值增益,额定工作温度范围为 -55°C 至 +125°C,并且由于其严格的公差,与传统陶瓷芯片天线相比,具有出色的可靠性和温度重复性。
这三款天线均非常适合成本敏感、空间受限且采用 SiP 模块的大众市场应用,包括智能标签、可穿戴设备、其他消费电子产品、智能家居传感器和医疗保健设备。A 系列版本还非常适合无线电池管理系统 (wBMS) 和轮胎压力监测系统 (TPMS) 等应用。
每款天线均提供可下载的资源,旨在简化工程师的实施过程,包括图纸交换格式 (DXF) 文件中的 PCB 布局以及 Ansys HFSS 和 CST 加密仿真文件。
KYOCERA AVX 拥有超过 395 项天线专利和 1,000 种有源和无源天线产品,已销售超过 4 亿个天线,并与各领域前沿的客户合作完成了数千种设计,包括 意法半导体 (ST)是一家全球半导体领导者,为电子应用领域的客户提供技术,实现更智能的移动性、更高效的电源和能源管理,以及云连接自主事物的大规模部署。
作为 ST 授权合作伙伴, KYOCERA AVX 与 ST 工程团队合作 双方合作开展天线验证和实施项目,旨在帮助意法半导体客户克服设计挑战,简化端到端解决方案的设计,并加快开发周期。两家公司最近的合作成果是,意法半导体在其新产品中采用了京瓷 AVX 的一款高性能内置板载蓝牙和低功耗蓝牙天线。 STM32WBA5M SiP微控制器(MCU)模块,将于2025年XNUMX月初上市。
“KYOCERA AVX 天线工程团队是我们新产品开发过程中的关键合作伙伴 STM32WBA系列 系统级封装 (SiP) 微控制器 模块意法半导体 MDRF 集团 GPAM 部门产品营销和业务发展经理 Sylvain Raynaud 表示:“他们支持我们识别和实施一款标准多协议(蓝牙、Zigbee、Thread 和 Matter)2.4GHz 天线,该天线满足了我们对小型化、性能、辐射、合规性和成本优化的要求。因此,我们全新的超低功耗、小尺寸 2.4GHz 无线模块为客户提供了一套交钥匙解决方案,无需任何射频专业知识即可实现一流的射频性能。”
“我们很自豪能够成为 ST合作伙伴计划 并感谢它提供的与 ST 工程团队一起解决问题和创新的机会,以进一步提高他们的设备连接性能并帮助他们的客户缩短设计周期并加快产品上市时间,”京瓷 AVX 天线全球营销总监 Carmen Redondo 表示。
如需了解更多关于 KYOCERA AVX 紧凑型高性能板载蓝牙和 BLE 天线的信息,这些天线易于安装,并针对成本敏感、空间受限、采用 SiP 模块的大众市场应用进行了优化,请访问上方嵌入的链接。如需了解更多关于 KYOCERA AVX 天线完整产品组合的信息,请访问 天线产品页面. 如需帮助识别、集成、优化和测试设备中的 KYOCERA AVX 天线(或有关定制设计) 联系我们的客户支持团队.
有关 KYOCERA AVX 的更多信息,请访问 https://www.kyocera-avx.com/,电子邮件 quiry@kyocera-avx.com,请跟随他们 LinkedIn, X(推特)和 Instagram,喜欢他们 Facebook,致电 864-967-2150,或写信至 One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644。