我们所有人,无论在各个层面、职能和业务上,都感受到了全球范围内的 COVID-19 大流行病在我们个人和职业生活中的重要性和强度。 公司各个团队每天都召开会议,解决关键的员工和客户问题。 每天激励 KYOCERA AVX 的动力是,尽管面临当前形势,我们仍将迎接挑战,我们的制造工厂将继续为全球客户提供服务。

KYOCERA AVX 很自豪能够成为供应链中不可或缺的一部分,满足医疗机构和医疗保健专业人员抗击全球 COVID-19 大流行的迫切需求。 我们看到客户对关键医疗设备的需求迅速增加,包括 肺呼吸机、移动X射线、CT系统、超声波 以及 病人监护仪。 因此,我们正在应对并准备我们的工厂,以积极支持所有必需组件的制造,以生产防止病毒进一步传播和治疗感染者所需的医疗设备。

作为一家全球制造公司,我们还为 GE Healthcare、Philips、Smith Medical、Sinocare 等公司制造的各种医疗硬件设备中使用的零件的交付提供全球物流支持。

在最近的一个例子中,KYOCERA AVX 承诺从其位于捷克共和国 Lanskroun 的工厂直接向英国 Smith Medical 公司快速交付高级钽电容器,该公司急需为医院和医疗机构制造 10,000 台呼吸机。 我们紧急处理了对三种 TRJ 系列零件类型的需求,以便在最短的时间内交付,同时保持高质量标准。

这些工厂已经并将继续尽最大努力,以尽可能短的交货时间尽快交付所有零件。 团队付出了巨大的努力,才有效且高效地运作,以最大程度地减少所有延误。

KYOCERA AVX 很自豪能够成为拯救生命人链的关键一环。 我们想对我们的客户和员工表示感谢,感谢你们一直以来的耐心和支持,最重要的是,感谢你们在这段时间里互相帮助。 我们将继续关注最高层的情况,并将在获得信息后提供进一步的更新。

请访问 www.kyocera-avx.com/covid-19 以供将来更新。

呼吸机电路示例

呼吸机 CPU 和驱动器控制

呼吸机 CPU 和驱动器控制
单击图像查看大图

传统高端呼吸机

传统高端呼吸机
单击图像查看大图

KYOCERA AVX 提供对一般医疗电子产品(特别是呼吸机)至关重要的各种组件。 KYOCERA AVX NTC 测量气体和患者温度。 钽和陶瓷电容器以及肖特基二极管用于整个电源系统,为呼吸机中的泵、电机、显示器和控制逻辑供电。 TransGuard 可用作接口、键盘、触摸屏和音频警报上的瞬态电压保护。

上述示例电路中的关键组件
植入式/外部设备| 维持生命与非维持生命

KYOCERA AVX 拥有 20 多年为医疗设备行业供应电容器、滤波器和其他组件的经验。 我们提供行业领先的技术和可靠性,并深入了解医疗电子行业的要求。 我们的质量体系处于行业领先地位,并支持客户特定的变更控制、文档、规范和测试程序。 我们为 3 类设备提供广泛的解决方案,满足最严格的要求,并为 1 类和 2 类设备提供经济高效的组件,使您能够满足 FDA 对系统的要求。

栅极驱动
设备
高可靠性
升级筛选
最广泛的测试能力
在业界