优化物联网设备以实现 GEO NB-NTN 混合连接

优化物联网设备以实现 GEO NB-NTN 混合连接
与以下机构合作撰写:Telefonica Germany、Viasat 和 Skylo
摘要:
技术创新的引入总是充满着前置时间,行业需要经历“学习曲线”,才能了解如何最好地利用新功能并将其集成到可行且盈利的产品或服务中。本白皮书介绍了设计和优化窄带非地面网络 (NB-NTN) 物联网设备所涉及的技术方面。NB-NTN 是一项标准化的 5G 技术,它采用地面窄带物联网 (NB-IoT) 协议,通过轨道卫星将远程、受限的物联网设备连接到地面蜂窝网络。特别关注旨在通过地球静止轨道 (GEO) 卫星和地面网络进行通信的服务。本白皮书将探讨众多主题,包括将 NB-NTN 连接提供商集成到传统地面蜂窝网络中、混合连接的主要优势、地面 NB-IoT 和 NB-NTN 网络的功能集和配置差异,以及这些差异对可在两种网络上运行的混合物联网设备的设计和优化的影响。本白皮书收集了作者所知的一些已知潜在风险和机遇,旨在将设备制造商、服务提供商和最终客户的产品化工作量、成本和上市时间降至最低。
下载技术论文
欲了解更多信息,请访问: