纹波电流:一项日益重要的测试,用于补充设计考虑
作者:Vincent Mao、Joe Hock、Caleb Winfrey
摘要:
随着电动汽车 (EV)、可再生能源以及体积更小、功能更强大、更高效的系统级芯片 (SOC) 的出现,世界正朝着电气化方向发展,因为不同环境下的信号和电源完整性都备受关注。通常需要进行纹波电流测试来评估器件在高于室温 20°C 的温度下的性能。本概述重点介绍用于涵盖从信号完整性到微波/射频应用的三个 ESR 等级(分别为低、中、高)的测试设置。我们介绍了初步结果和数据收集与分析程序,以及对已安装器件性能影响的考虑因素。此外,还讨论了当前面临的挑战。
下载技术论文
随着电动汽车 (EV)、可再生能源以及体积更小、功能更强大、更高效的系统级芯片 (SOC) 的出现,世界正朝着电气化方向发展,因为不同环境下的信号和电源完整性都备受关注。通常需要进行纹波电流测试来评估器件在高于室温 20°C 的温度下的性能。本概述重点介绍用于涵盖从信号完整性到微波/射频应用的三个 ESR 等级(分别为低、中、高)的测试设置。我们介绍了初步结果和数据收集与分析程序,以及对已安装器件性能影响的考虑因素。此外,还讨论了当前面临的挑战。